结果:找到"3D打印 CNC 机械加工",相关内容1000条
  • CNC加工老是弹刀过切,如何控制?
  • 01加工中常见的弹刀过切问题在加工中,经常会在转角位出现弹刀而导致过切的现象,如果采用合理的刀具和加工方法,是可以将弹刀的机会降低的。弹刀位与加工过切02问题分析及对策如下图所示,A图是刀具在加工较平坦位置时的状态,当加工到B位急停,准备反向加工时,由于惯性作用,刀具会产生变形,从而造成在B位较直身位处弹刀过切。弹刀图示刀具变形量的关系式:由上面公式中,我们可知,影响刀具变形的主要因素有三个:L-装刀长度D-刀具直径P-刀具所受的作用力L-装刀长度由公式可知,刀具的变形量与装刀长度是3次方的关系,同样直径的刀具,当长刀增加一倍,其变形量将会增大3倍。在加工时,尽可能缩短装刀长度,以减低弹刀风...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 弹刀 过切 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-23 15:59:00
  • 旋风铣,加工螺纹的神器
  • 在车床上作非车削加工,是在设备缺少等因素下不得已而为之的做法,然而在这个过程中,聪慧的劳动人民发现,改造后的机床,可以完成很多高效高质的加工。在车床上进行铣削加工中,旋风铣螺纹就是其中之一。今天我们就来了解一下旋风铣。什么是旋风铣因其铣削速度高(速度达到400m/min),加工效率快,并采用压缩空气进行排屑冷却。加工过程中切削飞溅如旋风而得名。旋风铣螺纹是旋风铣头来加工螺纹,只需一次切削就能完成螺纹的加工方法。旋风铣刀具确定过程01确定零件形状02根据零件确定刀具形状03制作相应的刀片04将刀片装到刀盘上旋风铣的五个运动旋风铣与车床配套后在加工过程中需要完成五个加工运动:刀盘带动硬质合金成型...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 车削 铣刀 螺纹 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-15 10:36:00
  • 数控机床为什么会产生振动爬行?
  • 机床的振荡故障通常发生在机械部分和进给伺服系统。造成振荡的原因有很多。除了机械方面不可避免的传动间隙、弹性变形、摩擦阻力等诸多因素外,伺服系统相关参数的影响也是一个重要方面。伺服系统分为交流伺服系统和直流伺服系统。本文主要讨论直流伺服系统由于参数的影响而产生的振荡。大多数数控机床采用全闭环方式。伺服系统振动的原因大致有四种:a、位置环不良,输出电压不稳定;b、速度环不良引起的振动;c、伺服系统可调定位器过大,电压输出失真;d、螺杆间隙过大。这些控制回路输出参数的畸变或机械传动装置间隙过大是引起振动的主要因素,它们都可以通过伺服控制系统进行优化。如何消除振荡?1、闭环伺服系统引起的振荡:有些数...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 数控床振动 CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-04-16 11:33:00
  • 【知识科普】盘点CNC各种加工方式的加工精度范围
  • 前文小编介绍了CNC加工常见的几种机床类型,每次讲到他们的加工特点时,就必然会提到加工精度。比如XX机床加工精度较高;A机床加工精度比B机床的加工精度更高。在介绍《镗床》一文中,有读者指出,高精度车床的加工精度并不比镗床的加工精度低。是的,事实上,即便是同一种机床,也有好几种精度分类;比如车床加工,分为粗车、半精车和精车、高精度车床等。因此,小编重新盘点了解了车、铣、刨、磨、钻、镗等几种常见的CNC加工工艺所能达到的加工精度范围,并在本文分享给大家。一、加工精度和公差范围:在介绍不同加工工艺的加工精度范围之前,我们先了解一下【加工精度】。加工精度主要用来表达生产产品的精细程度,衡量加工精度标...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: CNC 精度 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-23 11:33:00
  • 3D打印与CNC有什么区别?
  • 目前手板加工主要有CNC机加工,3D打印,复膜,快速模具等等。不同的加工方式适用于不同的机壳/零部件生产,我们需要针对零部件特性选择合适的加工方式。今天我们来说一下CNC机加工和3D打印之间的区别。首先3D打印是一种增材技术,CNC机加工是一种减材技术,因此它们在材料方面就有很大不同。1.材料上的差异3D打印的材料主要有液态树脂(SLA)、尼龙粉末(SLS)、金属粉末(SLM)、石膏粉末(全彩打印)、砂岩粉末(全彩打印)、线材(DFM)、片材(LOM)等等。液态树脂、尼龙粉末和金属粉末占据了工业3D打印的绝大部分市场。而CNC机加工用的材料全部都是一块一块的板材,就是板状的材料,通过测量出零...
  • 所属专栏: 3D打印 标签: 3D CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-13 16:27:00
  • 3D打印与CNC有什么区别?
  • 目前手板加工主要有CNC机加工,3D打印,复膜,快速模具等等。不同的加工方式适用于不同的机壳/零部件生产,我们需要针对零部件特性选择合适的加工方式。今天我们来说一下CNC机加工和3D打印之间的区别。首先3D打印是一种增材技术,CNC机加工是一种减材技术,因此它们在材料方面就有很大不同。1.材料上的差异3D打印的材料主要有液态树脂(SLA)、尼龙粉末(SLS)、金属粉末(SLM)、石膏粉末(全彩打印)、砂岩粉末(全彩打印)、线材(DFM)、片材(LOM)等等。液态树脂、尼龙粉末和金属粉末占据了工业3D打印的绝大部分市场。而CNC机加工用的材料全部都是一块一块的板材,就是板状的材料,通过测量出零...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 3D CNC 手板厂 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-12 10:09:00
  • 什么是CNC?
  • 一、什么是CNC?玩机械的不知道CNC是什么可说不过去,如果你有搞机械、玩机械的想法,如果你还不明白机械是怎么加工出来的,那么就跟着小编的来了解一下吧!所谓的机械加工,就是通过车、铣、刨、磨、镗、钻、电火花、剪板、折弯、激光切割等加工方式,把各种毛坯料加工成我们所需要的形状和精度尺寸,能完成这些加工的设备我们都可以称为机床。传统的机械加工都是用手工操作普通机床作业的,加工时用手摇动机械刀具切削金属,靠眼睛用卡尺等工具测量产品的精度的。点击图片即可观看视频而在普通机床的基础上,加入计算机数字控制技术,就叫数控机床。数控机床可以按照技术人员事先编好的程序自动对产品和零部件直接进行加工,也就是我们...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 嘉立创CNC 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-02-26 15:02:00
  • 嘉立创CNC新定的设备到货了--2022-8月-01日
  • 基本快两个月没和大伙打打招呼,实在是因为怪不好意思的,因为CNC一期产能的问题,6月7月很多用户打电话给我说限单,拖期,客户体验不好,所以一直蹲着憋大招;终于,8月1日,二期的设备运到车间,CNC产能直接翻到一期的三倍,静置释放应力,电气配套,装机,调机,试机,大概8月中旬,这批设备产能能陆续投入生产,CNC限单的问题可以缓解,交期拖延的情况也会大幅减低,我们的目标就是极致交期,高性价比,加工时间能压缩尽量压缩,争取把cnc打样做得像pcb那么快速;先拍几张图给大家看看:机械手自动上下料加工
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-08-05 13:45:00
  • CNC机加工工艺展示
  • CNC机加工工艺展示车削:即车床加工,车床加工主要用车刀对旋转的工件进行车削加工。在车床上还可用钻头、扩孔钻、铰刀、丝锥、板牙和滚花工具等进行相应的加工。车床主要用于加工轴、盘、套和其他具有回转表面的工件,是机械制造和修配工厂中使用最广的一类机床加工。铣削:铣削是以铣刀作为刀具加工物体表面的一种机械加工方法。铣床有卧式铣床,立式铣床,龙门铣床,仿形铣床,万能铣床,杠铣床。
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: CNC 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-08 14:58:00
  • 新年新气象,新厂房,新设备,嘉立创CNC产能逐步起来了
  • 嘉立创CNC经过几个月的筹划和试运行,系统逐步趋于稳定,现在面临的问题是产能不足,这不,新厂房新设备陆续进厂,产能会逐步增加,限单的情况会逐步改善;
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: cnc 中心 发帖人:嘉立创-明灯 发帖时间:2022-02-24 10:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: